This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C55:降压 HV - 1280W

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38C55, UCC28881, UCC28C55

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467477/ucc38c55-buck-hv---1280w

器件型号:UCC38C55
Thread 中讨论的其他器件: UCC28881UCC28C55

工具与软件:

您好、TI:


您是否有用于将300VDC 转换为115VDC 的降压转换器的控制器? 请执行。

是否可以使用与输入电源不同的电压提供 UCC38C55等元件?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以查看 UCC28881。  

    UCC28C55 VDD 引脚可以从高于 VDD 所需的电压偏置、然后使用 LDO 从该高电压获取 VDD 电压、因此可以使用高于 VDD 的电压作为转换器的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28881无法正常工作。 我需要一个可以将115V 到300V 的电压转换为115V、电流为11.13A 的非隔离式转换器。

    我们向我们的客户提出了 LLC、但考虑到这张卡、他发现该 LLC 太重(500克)、太笨重(30厘米 X 10厘米)、对于他需要2kg 至3kg 产品的应用而言。

    我想向您询问是否可以使用 PWM 芯片运行具有该特性的降压转换器、从而潜在地节省空间和表面积。 这就是我在上一篇文章中提出第二个问题"是否可以为 UCC38C55等元件提供与输入电源不同的电压? "。  PWM 芯片可能与上述芯片不同。 想法是找到一种轻量级解决方案、以牺牲性能为代价来解决客户的问题。  

    您有什么建议或专业知识可以与我分享吗?

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC38C55可以正常工作、但需要高侧驱动器、栅极驱动变压器来驱动高侧开关。

    LLC 500g = 0.5kg、比2kg 或3kg 轻。

    看起来有一些需要澄清的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉我不清楚,但有设备与其他电子卡。 考虑到这些电路板尺寸和电路板重量、设备重量将重5kg。 想法是使用另一种拓扑减小电路板的尺寸或重量。

    此外,我想与您核实,一个 LLC 的500g - 600g 对于1200W 是否合理.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它听起来合理的1200瓦 LLC 重量500克。 但我对每瓦重量没有太多经验。 我怀疑一个降压可能不会帮助减少很多重量,因为它也是一个1200W 的降压。 需要在降压模式下更大的散热器重量(由于硬开关)和 LLC 模式下更轻(ZVS)之间进行权衡。