This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:原理图和计算检查

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466861/bq25173-schematic-and-calculations-check

器件型号:BQ25173

工具与软件:

大家好、德州工程师、我希望大家都能做得好。

您是否发现此问题/错误?

我是否可以将输出/结束充电电压设置(更改)为4.8V、4.9V 甚至5V? 能否将输出设置为达到更接近 VIN 的最大值?

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [quote userid="94422" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466861/bq25173-schematic-and-calculations-check 我能否将输出/充电结束电压设置(更改)为4.8V、4.9V 甚至5V? 能否将输出设置为达到更接近 VIN 的最大值?

    请看图6-6、此处将显示压降与输出电流间的关系。 对于500mA、25°C 压降约为400mV。  但这会导致低输出电流和更长的充电时间。

    您是否需要一定的时间来完成充电、施加到电容器完全充电上的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、谢谢。

    我想我已经决定要做什么了。

    根据我的计算、考虑到365mA 和4.5V 的结束电压、3.5F 超级电容器将在大约43秒(从0V 开始)内充电至4.5V、但如果它需要更多3到4倍的充电、则不会有任何问题、这是可以的。 你怎么看?

    而且、PCB 不会在更高的温度下工作、70ºC 是限值、因此可以保证、我认为它已经足够了。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来不错、没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这个主题可以结束了。
    此致。