This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:推荐的外部元件值

Guru**** 2499445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468340/lm63615-q1-recommended-external-components-value

器件型号:LM63615-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

在数据表中的表8-1和表8-2中、我们可以找到用于内部补偿优化的建议元件值。

如您所知、电感值将随着电流增加而降低、而电容值随着直流偏置而减小。 那么、这些建议值是否对应于0A、0V、室温特性下的值? 或者、这些值是否应包括电感/电容随电流/电压/温度的变化?

例如、2.5A 输出400kHz、Vout=3.3V 的情况、建议的 L 和 C 为6.8uH 和3x22uF。 6.8uH 和3x22uF 是否是2.5A 和 Vout=3.3V 时的值? 或者 6.8uH 和3x22uF 是0A 时的值且没有直流偏置?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    这些建议反映了有效电感和电容、在2.5A 时电感为6.8uH、在3.3V 时电容为66uF  

    仍然有一些余隙、但我们一般建议电容器的额定电压至少是其设置承受的电压的2倍。 这样可以让电容器避免在直流偏置下显著降额。

    对于电感器而言、务必要通读电感器制造商的饱和曲线、以确保电感器的额定电流在器件的最强劲负载下能够满足要求。 这是高侧电流限值、 数据表的6.4 EC 表中 对此进行了详细说明、是我们建议评估电感器所依据的限值。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第8.2.2.3节。

    谢谢!

    Joshua Austria.