This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2

Guru**** 2499235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468017/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

您好!

我们可以看到一个问题、即低于 RSOC <25%、电池单元平衡就会变得最差  

为什么?

此致

Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    监测计此时处于什么状态? 如果在出现此情况时电量监测计正在放电、则电芯平衡将不会处于活动状态。

    如果可能、请共享此事件的日志文件、以便我们可以进行详细查看。

    此致、

    Anthony