This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL432:请告诉我从 ATL432修订版 D 到修订版 E 中添加的支持引脚。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466345/atl432-please-tell-me-about-the-support-pin-that-was-added-in-the-revision-from-revision-d-to-revision-e-of-atl432

器件型号:ATL432

工具与软件:

尊敬的团队:

在 ATL432的修订版本 D 到修订版本 E 中、添加了下图所示的支持引脚、因此我有三个问题。

1. 对于支撑销的高度关系,它是否与其他销的高度相同,如下图中的红点所示?

2. 支撑引脚是否与引脚3的阳极电位相同?

3. 注释中提到支持引脚可能并不总是存在。 此引脚的用途是什么?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kyohei、我正在检查此问题、并将在下周早些时候回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena:

    感谢您的答复。

    请检查我的问题。

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyohei、 确认您的问题。 我们将在本周回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena:

    你发现了什么吗?

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 对于支撑销的高度关系,它是否与其他销的高度相同,如下图中的红点所示? 答:是的

    2. 支撑引脚是否与引脚3的阳极电位相同? 答:是的

    3. 注释中提到支持引脚可能并不总是存在。 此引脚的用途是什么? AN:支持引脚连接到芯片焊盘、并在组装过程中为芯片焊盘提供支持。