This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:降低功耗

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24075EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467921/bq24075-reduce-power-consumption

器件型号:BQ24075

工具与软件:

您好!

我将 BQ24075用于低功耗器件。 问题是、仅使用电池时、BQ24075本身消耗约44uA 的电流。 我已经将我的电流原理图附在这里。 请向我建议如何将此电流降低到大约10-5uA。

如果 BQ24075无法做到这一点、请推荐具有类似功能的替代器件型号。

请注意、充电被启用时为44uA。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    仅施加电池时、预期电流消耗典型值为4.3uA、最大值为6.5uA。 这显示在电气特性表内静态电流部分的数据表第12页上。 基于此、BQ24075应非常适合满足您的要求。  

    我已经在工作台上测试了 BQ24075EVM、并在4.2V 电池和启用充电的情况下观察到 IC 提供的4.25uA 电流消耗。 您的测试结果与此器件的预期不相符。  

    您确定您的测试中没有任何类型的小负载? 测试的多个 IC 的结果是否一致? 从电池到充电器 IC 的路径上是否有任何其他元件会消耗电流?  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的答复。  

    现在、我已将电源原理图的其余部分连接在一起。 您能检查一下吗?
    e2e.ti.com/.../6866.Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:  

    感谢您的答复。 电源原理图附件显示了 VCC 节点作为输入的各种元件。 充电器 IC 原理图显示 VCC 节点连接到 BQ24075的 OUT 引脚。 如果在测试中连接了这些组件、它们几乎肯定会影响电池的电流消耗。  

    如数据表中的静态电流规格中所述、要准确测量 BQ24075的电流消耗、必须在 OUT 引脚上未连接负载。  

    此致、

    Garrett