This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915 OCD 和 CUV 恢复问题

Guru**** 2499685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466835/bq77915-ocd-and-cuv-recovery-issue

器件型号:BQ77915

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们为锂离子电池组设计了4S 和3S PCM、并面临一个问题、即除非我们为电池组充电、否则 OCD 无法在负载释放时恢复。

此外、我们还发现、即使电池电压上升到释放电压、CUV 也不会自动恢复;需要充电才能释放 CUV。

电路设计中是否有任何方法可以在负载释放时启用 OCD 自动恢复、在电芯电压达到释放电压时启用 CUV 自动恢复?

我附上了我们的原理图。 您可以帮助检查是否有任何问题吗?

我期待着你的善意回应。

此致、

e2e.ti.com/.../4S-and-3S-common-PCM-design-2023_2D00_11_2D00_27_5F00_SCH.pdf

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    CUV 还需要移除负载或连接充电器以进行恢复、与 OCD 相同。

    恢复取决于 VLDT 看到的电压:

    通常、如果负载被移除、它应该使 LD 的电压下降并解释负载被移除。 LD 引脚的电压是多少?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的答复、对于延迟、我深表歉意。

    当发生 OCD 时、LD 引脚为1.5V、这表明 LD 不小于1.3V 的 Vldt 阈值、因此无法恢复。

    我使用电子负载测试了 PCM 并关闭了负载(4.5A、OCD1约为4A)、但在我断开电子负载后 OCD 未恢复。

    这是否正常? 是否有任何方法可以调整电路、以便只需关闭负载而不是断开负载即可触发 OCD 恢复?

    此外、我注意到、当 OCD 保护处于激活状态时、电池包电压显示为8V (实际电池电压为14V)。

    当我断开电池和电子负载连接时、电池组电压恢复到14V。 这是否正常?

    请查看随附的测试结果、以供您参考。

    谢谢、此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    这听起来很正常。 当电子负载关闭时、它将具有高阻抗、但从技术上讲仍是连接负载。 要恢复保护、需要完全移除负载。

    PACK 电压的差异可能是负载检测功能导致的。 当保护激活时、VSS 内部有一个较高电阻连接。 当连接负载时、VSS 会产生分压效应。 这可能就是在连接电子负载时看到~8V 电压的原因。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon