This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:监测计可以在 UNSEALED 或 UNSEALED 完全访问模式下运行吗?

Guru**** 2499685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467476/bq27220-can-the-gauge-run-in-unsealed-or-unsealed-full-access-mode

器件型号:BQ27220

工具与软件:

在规格中、告知电量计应在最终产品中密封。

这意味着如果不是在 SEALED 模式下、测量仪表无法与 CEDV 模型正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议在现场密封所有测量仪表、以防止地址被写入并可能损坏黄金映像(最终配置)。  

    此外、一旦监测计投入使用、TI 就不能保证在 UNSEALED 状态下能够正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将执行该操作。

    如果我们希望恢复为 UNSEALED、您是否具有建议的 I2C 序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参考 TRM 以了解解封序列。  
    另外、请参考这一点 E2E 主题.