工具与软件:
当我读取电池状态寄存器时、可以看到 OCV_GOOD 和 OCV_COMP 指示器始终为1、并且永远不会变为低电平、就像监测计运行期间没有新的 OCV 请求一样
SLEEP 周期配置为20s。
电量监测计当前处于 UNSEALED 模式、以下是我读取 RAM 配置和寄存器时的寄存器内容:
电池状态标志=4268
DSG:0 SYSDWN:0 TDA:0 BATTPRES:1 AUTH_GD:0 OCVGD:1 TCA:1 CHGINH:0 FC:1 OTD:0 OTC:0 SLEEP:0 OCVFAIL:0 OCVCOMP:1 FD:0
运行状态标志= b4
CALMD:0 SEC:2 EDV2:0 VDQ:1 INITCOMP:1 SMTH:0 BTPINT:1 CFGUPDATE:0
电量监测状态标志=804a
FD:0 FC:1 TD:0 TC:1 EDV:0 DSG:1 CF:0 FCCX:0 EDV1:0 EDV2:0 VDQ:1
GAUGE_CONF:RAW=102a
CCT= 0 CSYNC=1 EDV_CMP=1 SC=0 FIXED_EDV0=1 FCC_LIM=0 FC_FOR_VDQ=0 IGNORE_SD=0 SME0=1
1)我是否必须切换到 SEAL 模式、以便在睡眠周期中由电量计执行自动 OCV 读取?
2)我必须更改配置中的内容吗?
3) 3)我是否必须使某个寄存器中的某些位生效来清除 OCV_FAIL/GOOD/DONE 状态?
此致