This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:增益和热降低查询

Guru**** 2501525 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, CSD19534Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462382/lm5116-gain-and-thermal-reduction-inquiry

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: CSD19534Q5A

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助我们弄清楚我们的 LM5116设计可以采取哪些改进来减少热性能吗?

在修改电路增益时、我们遇到了一些问题和疑问。 目前我们正在尝试10公里的 Rg 值。

问题:

  • 将增益降低到1有什么作用? 由于增益为1、我们是否应该期望稳压器运行温度更低?
  • 您能介绍一下 IC 增益与热性能之间的关系吗?

规格:

  • 输入电压:48V
  • 输出电压:28V
  • 输出电流:7A

此外、我们还有三个电路板奇怪地上电。 为电路板加电时、我们可获得8-12V 的输出。 我们检查了分压器和设计的其他部分、但看起来不错。  在较低负载(1A)下上电后、电压跃升至28V。 我们不确定为什么多个电路板都是以这种方式工作、并且可以使用一些指导。 请告诉我们您有哪些问题/指导。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dajon  

    我不认为可以通过控制电流环路增益来降低 IC 温度。 请告诉我您认为它们相关的背景想法。  

    正如我在另一主题中提到的、我相信 由于该器件的热关断(TSD)功能、您的转换器会反复关闭和重新启动。  请在本用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/snvu820/snvu820.pdf 中安装 MOSFET 并检查是否有任何改进。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    我有一个问题、希望您能帮助我。 目前我正在使用此 FET CSD19534Q5A、我遇到一些奇怪的问题、例如: 我可以在工作台上以7A 运行器件、而 LM5116将会运行数小时;然而、当我将器件放入处理室内、在85°C 的温度下运行、并将输出负载设置为7A 时、输出会在大约5分钟后关闭。 是否是误差放大器检测到错误或触发过热保护而关闭了输出? 然后、我将这个 FET 替换为推荐的 BSC160N10NS3GATMA1 FET、并运行与 Befor 相同的测试。 它在我的工作台上运行了几个小时、稳压器的输出从未关闭。 然后将器件放入处理室中、并将温度设置为84°C。 在器件上浸渍1小时。 一小时后、我为器件加电并将输出负载设置为7A、然后器件运行1.5小时、输出永不关闭。 我在 BSC160N10NS3GATMA1中看到了很大的改进。 我的问题是:1)我看到如此巨大的热变化的原因可能是什么。 2)这对 FET 的热影响是什么、以及它对稳压器有何影响。 谢谢。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery

    热关断的出现似乎不仅是因为 IC 内部的功率损耗会提高 IC 温度、而且 MOSFET 也 会提高 IC 温度。 请捕获两个热感图像( CSD19534Q5A 与 BSC160N10NS3GATMA1)、包括 MOSFET、电感器和 IC、以了解更多调查。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以拍摄两个稳压器的热感图像。 另外、我将稳压器输出编程为28V;但是、当我首次为电路板加电时、它仅为11V 左右、并且开关节点处的输出波形看起来非常失真;但是、当我施加1A 负载时、输出会跳转到编程的28V、开关节点处的输出波形看起来很好。 当我为电路板断电并重新加电后、尝试重复此问题、它以28V 的电压加电。 这并不是在我所有的板上发生的、到目前为止只在少数板上发生。 您可以分享您的任何见解、也可以分享我看到此问题的原因吗? 我担心的是、这个板投入生产的时候、不会出现这个问题。 请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff -团队可能有其他建议、但我的想法可能是软启动动作。 如果软启动电容器损坏或由于容差而变化很大、我们可能会看到不理想的启动行为。

    在第一次上电期间软启动电容器充电后、剩余电荷可能使后续启动正常工作。

    在启动期间使用示波器监测 SS 引脚电压可能会有所帮助。 验证电容值、计算结果、焊接条件和焊接情况。

    如果对 SS 电容器放电、然后给 电路板上电、11V 启动行为是否可重复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff -团队可能有其他建议、但我的想法可能是软启动动作。 如果软启动电容器损坏或由于容差而变化很大、我们可能会看到不理想的启动行为。

    在第一次上电期间软启动电容器充电后、剩余电荷可能使后续启动正常工作。

    在启动期间使用示波器监测 SS 引脚电压可能会有所帮助。 验证电容值、计算结果、焊接条件和焊接情况。

    如果对 SS 电容器放电、然后给 电路板上电、11V 启动行为是否可重复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我一直不能继续重复这个问题。 但我确实将软启动电容从10nF 更改为100nF。 当我执行阶跃函数测试时、发现欠阻尼存在过阻尼、将 SS 电容器更改为100nF 表明阶跃函数得到了改进。 如果导致我出现问题的原因是增大电容、我可以将其改回来、或者选择中间的另一个值。 数据表建议使用0.01uF 的电容来产生1.2mS 延迟。 您的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff -我认为10nF 或更多应该是可以的。

    重要的是、我们首先要弄清楚它是否是软启动...

    它是通电至11VDC、还是打开/关闭且读取到的平均电压为11V?  如果它处于打开/关闭状态、它可能是 SS。 否则、可能是环路噪声。 您能否验证一下它是哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dajon:

    它正在上电并保持开启、这似乎是一个环路问题。如果是这种情况、那么为什么它只在随机板上发生。 如果我给电路板断电、再切断电源、使输出电压保持在11V 左右、我已经这么做了几次。 在施加负载之前、输出永远不会看到28V。 施加负载后、我可以关闭电路板 MULTIPAL 次数、它将始终通电、输出将为28V。 我所做的一件事是让这个电路板运行并监控输出、看看它是否能够自校正以输出28V。 在其中一些情况下、似乎需要 提高电流负载才能实现编程的28V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff -您在使用什么类型的负载?

    是的、请让电路板以11V 的电压运行并监控各个节点、以查看您是否获得预期结果。 这可以帮助我们查看它是振荡还是稳定在28V 以下。

    您可以考虑监控 Vin 或 Vout 以检查 振荡。 开关节点也可以是一个有趣的并联波形。

    另一个要考虑的因素是您的设置。 输入端的长导线加上输入电容不足可能会导致传播到输出端的不稳定/振荡。

    Eric -您还有其他评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dajon,

    早上好。 当处于此状态时、开关节点处的波形为高电平。 我在节点上得到的波形与在输出端得到的波形相同。 19V。 似乎没有切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff -如果开关节点卡在高电平、那么我们不会期望 Vout 接近 Vin 而不会低至19V? 损耗来自哪里?

    请监控 Vin 并查看得到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主题将关闭。 我们 将离线。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery  

    请通过电子邮件发送最新的计算文件、该文件提供负 FEA 值。 我将关闭该主题帖、然后离线继续关注您。
    - EL