This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A-Q1:将 UCC2818A-Q1同步到外部时钟/PWM

Guru**** 2507115 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467504/ucc2818a-q1-synchronizing-the-ucc2818a-q1-to-external-clock-pwm

器件型号:UCC2818A-Q1

工具与软件:

伙计们

将 UCC2818A-Q1同步到外部时钟的典型电路如规格中的图7所示、该电路基于在 CT 上的电压上添加脉冲。 规格中的斜坡峰值电压的最大值为5、5V。 为确保同步、该脉冲必须超过5、5V。  UCC2818A-Q1的"绝对最大额定值"不包括 CT 处的电压最大值。 对于 CT 处的电压、是否提供了任何"绝对最大额定值"?

此致

Kolbein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kolbein:  

    关于 CT 输入的绝对最大额定电压、我没有任何官方规格、但我确实知道 IC 内的振荡器块由7.5V 基准电压进行偏置。  
     
    我非官方的建议是将同步脉冲峰值幅度限制在比 VREF 低~1V、即保持 VCT <最大6.5V   
    6.2V 齐纳二极管应该能够用作钳位。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好

    非常感谢您快速回答。 齐纳二极管有几个 "副作用"。  

    电容将与电路的定时器电容并联。 6、2V 低功耗二极管(如 BZX84W6v2)在0V 时具有高达200pF 的电容。 这会对频率产生影响。

    -我还认为计时器电容器上的锯齿电压用于 PWM 电路。 齐纳二极管的电容值取决于反向电压、从而使锯齿 dv/dt 发生变化、从而导致环路发生变化。

    -在25°C 条件下,对于6V 二极管,齐纳二极管的泄漏电流通常为4V。 这随着电压的增加而增加。

    有什么意见?

    Kolbein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kolbein:  

    齐纳二极管不必直接施加在 CT 电容器上。  

    VCC 的电阻器可以将偏置电流流入6.2V 齐纳二极管(或5.6V 齐纳二极管)、而1N4148二极管可以将阳极连接到 CT、阴极连接到齐纳二极管。  
    这可以通过信号二极管钳制 CT 电压、但二极管的每个低 Cj th 都不会影响时序斜坡。
    使用5.6V 齐纳二极管可以适应二极管压降。   

    此致、
    Ulrich