This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A-Q1:ULQ2003A-Q1的 PWM 开关频率限制

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ULQ2003A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468021/ulq2003a-q1-pwm-switching-frequency-limit-of-ulq2003a-q1

器件型号:ULQ2003A-Q1

工具与软件:

我正在为多个螺线管寻找低侧驱动器。 我们的螺线管具有54 Ω 电阻和23.5mH 电感。 我们将使用 ULQ2003A-Q1以20kHz PWM (30%至100%占空比)信号驱动它。 我没有找到 ULQ2003A-Q1的 Ton 或 Toff 来计算最大 PWM 频率。 您能否确认 ULQ2003A-Q1器件可实现的最大 PWM 频率是多少? 是否有可能 实现20kHz 的开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lahib,

    20kHz 是可行的、我们已经在多个应用中看到过。 可按如下方式使用传播延迟:

    此处的通配符将是输出端的电感以及器件将达到的高温。 这将取决于负载的负载电流/功率、但从时序的角度来看、ULQ2003A-Q1可以处理所有问题。 注意器件没有热关断功能、因此如果器件发热到支持的范围以上、器件可能会损坏。

    此致、
    TIM