This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27537:经常损坏

Guru**** 2503425 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27537

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467055/ucc27537-getting-damaged-frequently

器件型号:UCC27537

工具与软件:

您好!

在下面的电路中、IC UCC27537会持续损坏。 有人能帮忙识别问题吗?

SIS434DN-T1-GE3是电路中使用的 MOSFET。

此致、

PK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您就您关于 UCC27537的问题联系 TI。

    在您的原理图中、我有一些建议和问题:

    1. VDD–GND 上应该有一个旁路电容。 这时应为1uF 的 X7R 陶瓷电容器。 此外、最好并联一个100nF X7R 陶瓷电容器以实现瞬态响应。 这些电容器应尽可能靠近驱动器放置。 数据表的第11节"电源相关建议"和第12节"布局"对此进行了概述。

    420欧姆栅极电阻器可能会极大地减缓 MOSFET 的上升/下降。 更常见的情况是低于100欧姆、可以进行更改、以帮助控制 FET 导通和关断的上升和下降时间。

    3.我们建议在 IN 引脚上使用0-100欧姆和10-100pF 的 RC 滤波器对 PWM 信号进行噪声滤波。

    4.还请截取显示 VDD、OUT、EN 和 IN 引脚的波形。 应该放大该图、以便在窗口中显示一个 OUT 脉冲。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 William、快速响应。

    我已实施您的建议、未发现任何失败。

    让我继续观察几天,我会更新你.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    很高兴听到我的建议成功了、您没有遇到问题。

    我将关闭该主题、如果您有任何问题或疑问、请回复重新打开该主题并继续讨论。

    谢谢!

    William Moore