This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155EVM-FLY:在两个生成电源轨之间切换、即负电压和正电压

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, TPSI3052-Q1, LM5156, TPS56837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465029/lm5155evm-fly-switching-between-two-generate-supply-rail-negative-and-positive-voltage

器件型号:LM5155EVM-FLY
主题中讨论的其他器件:LM5155TPSI3052-Q1LM5156TPS56837

工具与软件:

您好!

我需要一些指导来在+10V 和-200V 之间实施开关功能。 我将使用 LM5155生成-200V、并 将使用  TPS56837HRPAR 生成+10V。 我需要一些有关如何在+10V 和-200V 之间切换的指导(请参阅随附的图像以显示所需的波形响应和时序要求。 我打算为每个电压轨使用一个 MOSFET、将它们连接到公共输出。 一次只应打开一个 MOSFET。  有关选择 具有电隔离的栅极驱动器 以保护控制电路免受高压侧影响的任何指导。 请提供建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adilson:

    感谢您的咨询。

    您能说明一下您要尝试执行的具体操作吗?

    您在反激式拓扑中使用 LM5155来生成-200V 电压。 来自什么输入?

    然后您从降压转换器生成+10V 电压。 占空比是多少?

    而这正是您想要实现的结果? 在2个电压轨之间切换以实现您发送的波形?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    同样、感谢您的快速响应和愿意提供帮助。

    输入将 是电池电源、+18V/20V 以生成+10V (1.5A)和-200V (10mA)。

    是的、正确。我需要在2个电压轨之间切换才能获得我发送的波形。 在稳态下、负载将连接到+10V、然后我需要切换到-200V 大约10-15 ms、然后返回到+10V。  请注意、负载有效电容 为 ~100 pF、

    在搜索过程中、我发现了 TPSI3052-Q1、这是一款隔离式开关驱动器。 你会推荐它吗?

    谢谢!

    -- Adilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adilson:

    感谢您的澄清。 由于这个问题与 LM5156器件或电源拓扑不直接相关、您应联系负责 TPSI3052-Q1的工程师。

    要执行此操作、请打开新主题并参阅该器件。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    我懂了。 我将遵循您的指导。

    但是、由于它与 LM5155/56和降压转换器 TPS56837相关、我的问题仍然存在。  我仍需要生成-200V 和+10V 电压轨、并实施切换功能。  我经常遇到的 TPSI3052-Q1器件、因为它可以处理高电压、我想请它提供指导。  您或他人能否建议如何实现切换功能、以及是否可以考虑使用其他元件来代替我提到的 LM5155/56和 TPS56837两个元件?

    谢谢!

    -- Adilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adilson:

    LM5155/56可用作200V 电源轨的反激式电源。 如需有关设计方面的帮助、我推荐您使用此器件的快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/download/SNVC240 或功率级设计工具: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER#downloads

    如果您需要 LM5155/56设计方面的帮助或原理图审阅、请在本主题中与我联系。

    有关  TPS56837的问题、请在新主题中联系降压转换器团队、并参阅此器件。

    有关切换功能、请打开我推荐的新主题、并参阅 TPSI3052-Q1

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的指导!-我将遵循您的建议。

    我对 LM5155/56有疑问。 我找到了一个参考设计 https://www.ti.com/tool/PMP22155、 我打算加以利用。 但是、我需要调节输出电压以从-20V 和-120V 开始、而不是-150V 和-200V。 遗憾的是、本文档未包括有关如何设计"Vcontrol"的任何详细信息。

    您能否提供一些帮助或指导、说明如何调整偏置电路(以红色突出显示)、从而将输出电压调整到所需范围?-我在原理图的打印屏幕中包含了快速参考。

    谢谢!

    Adilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adilson:

    我建议为此使用功率级设计工具: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER#downloads

    您将在"Dynamic Output Voltage Scaling"下找到一个计算器。

    最后、这与参考设计中执行的操作是相同的、只是增加了一个运算放大器。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mortiz、

    感谢您的时间和宝贵的帮助!

    此致、

    -- Adilson