This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:使用 BQ34110电量监测计进行黄金映像放电时出现问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448952/bq34110evm-796-issue-in-golden-image-discharging-with-bq34110-fuel-gauge

器件型号:BQ34110EVM-796
Thread 中讨论的其他器件:BQ34110BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我正在使用 BQ34110 EVM 管理2节串联电池配置(2000 mA 频繁电池配置)、并为此设置生成了黄金映像。 在放电测试过程中、会遇到以下问题:

  1. 放电截止电压 :尽管将截止电压设置为5200mV (配置中每节电池为2600mV)、放电始终以5900mV 停止 .

我已验证设置并重新检查黄金映像参数、但问题仍然存在。 我怀疑这可能与配置不匹配有关、但我无法确定确切原因。

附加的是黄金映像数据和放电日志、以供参考。

是否有人遇到过类似的行为、或者是否有人可以指导我解决此问题? 对于我可能对设置或测试进行的调整的任何见解、我都将不胜感激。

提前感谢您的帮助!

e2e.ti.com/.../8662.18650_2D00_3.2V_2D00_2000mAh_3575606CC4893C68664E_-_2D00_-_6F522C67_-_2800_2_2900_-_2D00_-_6F522C67_-_2D00_-_6F522C67_.pdf

e2e.ti.com/.../Discharge_5F00_0912.loge2e.ti.com/.../forum_5F00_gg.csve2e.ti.com/.../8666.GPCPackaged_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这些问题感到困惑、BQ34110不控制 FET 来切断放电电流、而是使用 LEN 引脚进行学习。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我通过监测过载电流参数解决了我之前的问题。 设定的阈值为3400 mA、但是电路板上的实际电流上升至4500 mA。 在这种情况下、系统会暂停 EDV (放电结束电压)值检测。

    本期:
    剩余容量(RemCap)值的下降速度明显快于电压。 例如:

    • 电压从6600mV 下降至6200mV、但容量从100%大幅下降至7%。
    • 一旦容量达到7%(BAT_LOW%参数)、该值将保持在7%、直到电压达到 BAT_LOW 截止频率(约为5400mV)。

    问题:

    1. 为什么剩余容量的下降速度快于电压?
    2. 如果在截止日期之前容量保持在7%、该怎么办?
    3. 我应用了平滑处理技术、但他们没有解决问题。 是否有其他办法?

    附加此示意图供您查看:

    这些是黄金映像数据存储器参数 e2e.ti.com/.../Data_5F00_MEM.gg.csv

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)电压和容量不是1:1的相关性。

    2/3)您是否有此日志?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    以下是问题的日志文件: e2e.ti.com/.../Golden_5F00_7_2500_.xlsx

    以下是上述日志的配置文件: e2e.ti.com/.../0842.Data_5F00_MEM.gg.csv

    >您能否检查我们是否缺少或设置错误的任何参数,导致电池百分比保持在7%直到达到 EDV 截止值。

    >我还想知道为什么即使我将 EDV0设置为2600mV (5200mV)、0%也会变为5180mV。?

    期待您的回复。

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在打开您的日志文件时遇到问题。 是否可以发送.txt 格式的文件?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     以下是日志文件:    e2e.ti.com/.../discharge_5F00_log.txt 

    我们怀疑此黄金映像在恒流负载(3.4A)下可以正常工作、但在3.4A 至4.5A 的可变电流(我们使用定制板作为负载)下、它显示了我提到的跳跃和问题。 我缺失了任何电流参数吗?

    期待您的回复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我仍然无法从您的日志文件中删除任何内容。 您能否生成 BQstudio 日志文件?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处是放电的 bqstudio 日志文件。 您可以注意到、此处的 Capacity 在7%(BAT_LOW%)后保持不变。

    如何解决这一问题?  

    在 EVM 板中、它在7000mV 至5200mV 范围内平稳运行。 而不包含其自身(容量和百分比)。 但在我们的定制板中、会发生这种情况。 容量下降速度快于电压。 是否缺少任何参数或配置错误?

    e2e.ti.com/.../Discharge_5F00_constant_5F00_load_5F00_experiment_5F00_1001.log

    期待您的回复!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对 EVM 和定制板使用相同的配置(.gg/.srec)、正确吗?

    定制电路板上的所有电压、电流和温度读数是否均正确?

    我将查看数据。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -是的,在 EVM 和定制电路板中使用了相同的配置。 :这里是 gg.csv :   e2e.ti.com/.../3005.forum_5F00_gg.csv

    -是的,电压电流和温度读数相同。

    -对于这个问题,在 TRM 这是提到的。"如果在电压达到相应阈值之前在放电时达到 RC %水平,那么 RC 保持在该%水平,直到达到阈值。 仅当[VDQ]= 1时才保持 RC、表示有效
    学习周期正在进行中。 "...但我不能理解的是、为什么在定制电路板中容量会更快地降低、而在 EVM 中容量会变得平滑(遵守截止电压)。

    感谢您!

    Priya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    您能否分享您的 PCB 原理图?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    以下是电池部分的原理图:

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    抱歉、我还在研究这个问题、感谢您的耐心等待。

    您能否正确共享 EVM 预执行的日志文件?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 EVM 套件中此黄金映像所在的日志文件。

    e2e.ti.com/.../Discharge_5F00_1012.log

    谢谢!