This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:我能否将此模块与 Wurth 电子线圈(760308101216)配合使用以进行无线充电?

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468059/bq51051b-can-i-use-this-module-with-a-wurth-electronics-coil-760308101216-for-wireless-charging

器件型号:BQ51051B

工具与软件:

我希望对 LIR2450进行无线充电。

我能否将此模块与此线圈 760308101216配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51051B 对于 LIR2450等低充电电流电池而言不是很好的解决方案。  在低电流下、充电和终止电流的精度较差。

    推荐使用双 IC 参考设计 TIDA-00318

    [quote userid="631619" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468059/bq51051b-can-i-use-this-module-with-a-wurth-electronics-coil-760308101216-for-wireless-charging 我能否将此模块与此线圈 760308101216配合使用?

    这是一个直径为10mm 的线圈、过去工作不是很好。  建议20毫米或更大。