This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:Hi-Z 模式和 IBAT 电流检测放大器

Guru**** 2505615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25638, BQ25628E, BQ25622E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461830/bq25672-hi-z-mode-and-the-ibat-current-sense-amp

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件:BQ25628EBQ25622E、BQ25638

工具与软件:

在 Hi-Z 模式下、REGN LDO 关闭时、IBAT 电流检测放大器是否在高阻态模式下通电?

如果通电、IBAT CSA 在高阻态模式期间使用多大的静态电流? 我们是否应该手动禁用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    除非 REG0x14[5]=1 (即 CSA 关闭)、否则 ADC 不会在高阻态下读取放电电流。  CSA Iq 约为150uA、但与 ADC 在启用时拉取的>600uA 相比、它微不足道。  此外、当 REG0x14[5]=1时、运行平均值无法正常运行。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff。 但我们可以打开 EN_IBAT、打开 ADC、读取 ADC、关闭 ADC 和 EN_IBAT。 启用 EN_IBAT 和读取 ADC 之间是否需要设置时间?

    我们是否还能够在仅电池模式下读取 VBAT 和 VSYS ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    典型转换时间与位设置如下:

    我们后来发现12位测量值太低、因此我仅建议使用13位。  对于一个通道的1个短运行平均值、主机需要等待至少12ms (典型值)才能读取 ADC 寄存器。

    此外、数据表未规定 ADC 绝对精度。  ADC 的目的只是提供合理性检查。

    是的、所有电压通道都在高阻态模式下可用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 是的、我看到了转换时间。 我的问题更关心的是、在 EN_ADC 和 IN_IBAT 通常关闭的系统中、在设置 EN_ADC=1和 EN_IBAT=1之后、在启动单次 ADC 转换之前是否存在任何上电延迟?

    不确定我是否理解"合理性检查"的含义。 我们需要至少能够粗鲁地测量 mAh 充电/放电。 我意识到这不是一个测量仪表器件、但 ADC 的精度规格会受到极大的赞赏。 如果16位 ADC 不准确、使用它有什么意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我不知道在进行单稳态转换之前有任何延迟。   

    遗憾的是、我没有任何精度数据。  我会将您的数据准确性请求转发给我的管理层。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是否有关于 ADC 精度信息的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    遗憾的是、该器件不会发生这种情况。  接下来、我们的新器件具有 ADC 精度规格。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    嗯、这很令人失望。 目前是否有任何器件已经表征了 ADC 精度规格?

    我们还研究了 BQ25622E 和 BQ25628E、但它们似乎还缺少任何 ADC 精度规格。

    我们能为您提供有关新器件的路线图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    最近发布的 BQ25638具有以下规格:

    目前计划为未来器件上的 ADC 电压测量添加类似的规格。  我不清楚此规格如何转换为电流测量值。  开关噪声和温度会引入误差、我们无法在测试仪中考虑这些误差。  

    此致、

    Jeff