This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012:如果输入电压降至设定的输出电压以下、则为直通模式

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468064/lm5012-pass-through-mode-if-input-voltage-drops-below-set-output-voltage

器件型号:LM5012

工具与软件:

如标题所述、如果输入电压降至所设定的输出电压以下、LM5012将会发生什么情况? 它是否会通过电压? 例如、电压输出设置为12V、然后输入降至8或10V。 输出会发生什么情况?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec  

    遗憾的是、LM5012不支持直通模式。 由于存在~ 150ns 的强制关断时间、因此输出电压始终低于输入电压。  

    例如、如果 Fsw=500kHz、VIN=10V、并且 VOUT 调节目标是12V、那么输出电压将~ 7V (10*(1-150n * 500k)= 7)  

    - EL