This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:影响充电和放电时间变化的参数

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467699/bq40z50-parameters-affecting-charge-and-discharge-time-variation

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我有2节和3节串联电池组以及 BQ40z50 R3电量监测计。 当我在连续迭代中观察到充电时间时、时间从5%略微下降到95%。

充电时间发生这种变化的可能原因是什么?导致这种变化的原因可能是哪些参数?

此致

Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    我们需要每种情况的 bqStudio 日志文件。不过、如果这是电池运行的第一个周期、电量监测计可能会重新计算所连接的特定电池的值。 如果是这样、则第二个周期可以更好地表示充电时间。  

    此致、

    Anthony