This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51625:如果输入电压下降至低于设定的输出电压、则为直通模式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468050/lmr51625-pass-through-mode-if-input-voltage-drops-below-set-output-voltage

器件型号:LMR51625

工具与软件:

如标题所述、如果输入电压降至所设定的输出电压以下、LMR51625会发生什么情况? 它是否会通过电压? 例如、电压输出设置为12V、然后输入降至8或10V。 输出会发生什么情况?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    该器件本身不通过、但它在高冗余周期进行开关。  如果输入电压达到输出电压调节点(压降)、则输出将略小于输入电压。  看到的压降量取决于开关频率和强制 Toff 时间。  该器件具有 频率折返方案、其中 Toff min (typ)为200ns。  这意味着在压降模式下、为使稳压尽可能接近 VIN、最大占空比将因频率降低而增加。  .

    请记住,如果放弃和厌恶,将会有一个 IxR 下降 asocite 与 hte perfromance.  考虑到最小 IxR 压降、您可以预期大约为98%的最大占空比、下面显示了 fsw = 400kHz 和不同电流 LEV 时的压降。

    希望这对您有所帮助。

    David。