This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18543Q3A:放电电路

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465986/csd18543q3a-discharge-circuit

器件型号:CSD18543Q3A

工具与软件:

大家好、团队成员:

您是否有这样的经验:当输入电压小于5V 时、我们会使用 MOSFET 来提供快速放电路径? 如果是、您能提供基准电路或块吗? 谢谢你。


罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    感谢您的咨询。 使用 MOSFET 的快速放电电路应该相对容易实现、即漏极连接到要放电节点、源极接地并将栅极驱动到最小 VGS (其中指定了 RDS (on))的 N 沟道 FET。 如果要放电的电容很高、您可能需要添加一个串联漏极电阻器来限制电流并耗散部分功率。 您能否分享详细的应用要求?

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我、我是否可以提供进一步的帮助。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    由于我尚未收到回复、因此我假设您的问题已解决、将关闭该主题。

    谢谢!

    John