This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431B-Q1:使用并联稳压器的电流源

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465947/tlv431b-q1-current-source-using-a-shunt-regulator

器件型号:TLV431B-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV431

工具与软件:

大家好、团队成员:

需要对以下电路和100nF 电容器上的预期电压进行设计计算。

请查看随附的源文档链接。

工业应用的高侧电流源



此致、

Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    感谢您发送编修!

    我不确定我是否完全理解您的问题。  

    您想询问的文档中是否有特定章节?

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    下面文档中我对图2进行了讨论。  图2电路所需的设计计算以及100nF 电容器表达式上的预期电压。

    工业应用的高侧电流源

    此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    如果我理解正确、您可以查看下图中100nF 电容器的电压:

    您能否确认这是您的问题?

    您还可以在下面的应用手册中了解有关使用电压基准的电流源和电流阱的更多信息:

    www.ti.com/.../snoaa46.pdf

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 图中100nF 电容器两端需要电压  2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    感谢您的澄清!

    如说明中所述、TLV431阴极引脚与基准引脚之间的电容可用于实现稳定性。 电路原理图中所示的两个100欧姆电阻器也是如此。  

    有关使用电压基准的电流源的最新应用手册、请参阅下面的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa46/snoaa46.pdf

    另外、如果您对电流源感兴趣、我推荐 LMx34系列器件:

    https://www.ti.com/product/LM334

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是的、没错。  
    在图 2中、100nF 电容器两端的预期电压是多少、您是否可以通过任何表达式得出电压?

    此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi、

    根据图2所示的条件、100nF 电容器两端的电压约为14.3V。

    可使用 Iq、RLIM 和 VCC 值来计算 RLIM 两端的压降、这将有助于确定100nF 电容器两端的压降。  

    但是、如果 TLV431处于关闭状态、则阴极上最坏情况下的电压将是 VCC、这意味着最坏情况下电容器两端的电压可能高达 VCC。 请相应地选择组件。

    谢谢!

    Jackson