This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:测量 CC 电路的相位裕度

Guru**** 2498355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468545/tpsm63610-measuring-the-phase-margin-of-cc-circuits

器件型号:TPSM63610

工具与软件:

您好!

我考虑使用 TPSM63610的 CC 电路。
参考资料如下。
关于测量相位裕度、此材料中的下图表明 CV 电路具有49.9 Ω 的电阻、因此在该电阻的两端进行测量即可。
然而、CC 电路中未使用此类电阻器。
如何测量 CC 电路的相位裕度?

此致、

如何对基于 PCM 的降压稳压器实施简单的恒流调节方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果应用无法通过波特图测量相位裕度、我们建议利用负载瞬态测试来测试系统的稳定性。 请参阅此 应用手册 、其中将负载瞬态响应与稳定性相关联。 您分享的应用手册还提供了负载瞬态的一些示例波形。

    谢谢!

    Joshua Austria.