This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功率级设计器:需要合适的 PMIC

Guru**** 2498595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, LP8733, USB2ANY, DS90UB960-Q1EVM, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467530/powerstage-designer-need-suitable-pmic

器件型号:功率级设计器
主题中讨论的其他器件:TPS6521905LP8733、USB2ANYDS90UB960-Q1EVMTPS65219

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

目前、我们正在设计需要以下电压轨的 FPGA 板。 您能否告诉我、是否有任何单解决方案或双解决方案 PMIC 可帮助我们提供所需的所有电源轨。 我们需要非常小的外形尺寸、而且必须是具有成本效益的外形尺寸。 请从您的产品线推荐 PMIC。

输入电压(V) 输出电压(V) 输出电流(A) 接受的乳头(mV)
5. 3.3. 3. 99
5. 1. 3. 30.
具体取决于稳压器类型 1. 0.1. 10.
1.8 0.2. 4.5.
1.2. 0.1. 36.
2.5. 0.1. 25.
5. 0.65 0.7. 25.
5. 0.85 0.5. 25.
具体取决于稳压器类型 2.3. 0.3. 10.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、  

    我的建议是 采用双 PMIC 解决方案、其中包含 用户可编  程的 TPS6521905和预编程的 LP87334D

    TPS6521905 LDO 的最大纹波为5mV、而降压转换器的典型纹波为10mV 至20mV、具体取决于模式。  
    LP87334D 降压转换器的最大纹波为25mV。  
    如果您发现降压纹波是不可接受的、则可以将较高纹波容差的 LDO 轨之一切换到较低容差的2.3V 轨。

    导轨 PMIC 器件 PMIC 电源轨 输出电压(V) 输出电流(A) PMIC 电流限制(A)
    1. LP8733 BUCK0 0.85 0.5. 3.
    2. LP8733 BUCK1 3.3. 3. 3.
    3. TPS6521905 LDO1 1. 0.1. 0.4.
    4. TPS6521905 LDO2 1.8 0.2. 0.4.
    5. TPS6521905 LDO3 1.2. 0.1. 0.3.
    6. TPS6521905 LDO4 2.5. 0.1. 0.3.
    7. TPS6521905 BUCK1 1. 3. 3.5.
    8. TPS6521905 降压通道2 0.65 0.7. 2.
    9. TPS6521905 BUCK3 2.3. 0.3. 2.

    (不使用 LP8733的 LDO)。

    请告诉我您的想法、如果需要、我们还可以研讨会其他解决方案。  

    此致、  
    Sarah Lao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的意见。 目前、我们已使用2.3V 电压轨对2.5V 电压轨进行了优化。 我们将继续进行以下配置。 对于3.3V 电压轨、我们计划使用 TPS62130RGTR。

    您能否说明热额定值是否在建议范围内、以及是否对上述电源架构有任何问题?

    IC 稳压器类型 稳压器电流额定值 输入电压 输出电压 设计的输出电流
    TPS62130RGTR 降压 3. 5. 3.3. 2.5.
    TPS6521905 LDO1 0.4. 3.3. 2.3. 0.3.
    LDO2 0.4. 3.3. 1.8 0.2.
    LDO3 0.3. 3.3. 1.2. 0.1.
    LDO4 0.3. 3.3. 1. 0.1.
    BUCK1 3.5. 5. 1. 3.
    降压通道2 2. 5. 0.65 0.7.
    BUCK3 2. 5. 0.85 0.85
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、  

    我认为建议的配置看起来不错。

    TPS6521905的热性能信息可通过以下估算器工具进行估算: https://www.ti.com/tool/download/SLVRBL7
    我不确定您的应用的环境电路板温度、但 热额定值应处于建议范围内、这样就可以了。  

    在设计中需要注意的一点是、为 TPS6521905的引脚13提供的 VSYS 应与降压输入电压源相同的5V 输入源。  
    VSYS 必须高于 LDO 的3.3V 输入。

    我对这种配置不存在其他任何问题。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    关于 板载 TPS6521905的编程、我们提到了需要使用 USB2ANY 编程器。 目前还有 DS90UB960-Q1EVM、我可以在上面看到 USB2ANY 部分。 此外、通过编程 GUI、我可以看到已检测到编程器、但未连接芯片组。

    您能告诉我我们是否可以使用此 EVM 并在目标板和 EVM 之间进行布线以对 PMIC 进行编程吗?

    2.您能告诉我需要通过 EVM 以及从 EVM 到 PMIC 进行编程所需的接线选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、  

    对 TPS6521905进行编程的推荐方法是使用指定的 TPS65219EVM-SKT 或 TPS65219EVM-RSM 板。  
    该板可通过 随附的 USB-A 转 Micro-B 电缆或外部 USB2ANY 模块连接到 GUI 主机。  

     DS90UB960-Q1EVM 与 TPS65219产品无关、因此 GUI 无法识别该芯片。 这无法用于对 PMIC 进行编程。
    GUI 识别出 USB2ANY 正在进行连接、但由于 DS90UB960-Q1EVM 上没有 TPS65219、因此无法连接到器件。

    TPS65219 NVM 编程指南 TPS65219EVM-SKT 用户指南 应提供详细信息来提供帮助。

    如果您对此流程还有其他问题、请告诉我。

    此致、  
    Sarah