This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762DQ1EVM:是否仍用于 Quot;trick"EVM 用于输出静态5V?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468470/tps25762dq1evm-anyway-to-trick-evm-to-output-static-5v

器件型号:TPS25762DQ1EVM

工具与软件:

我将在不同条件下测试 EVM。  PPS 特性似乎适合我的应用。  我正在尝试了解这如何用于传统 USB 器件、但当未连接 CC 或数据网时、我无法让它输出稳定的5V 电压。  我曾尝试在 PA_CC1和 PA_VBUS 之间连接一个56k 的电阻器、但仍然无法观察到5V 的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Griffin、

    接收端需要提供 RD (下拉),而不是 RP (上拉)。  您需要在 CC1上应用一个5.1K 电阻器来接地以模仿传统的 Type C 器件。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,意识到,大约10分钟后发表了这个。  无法理解如何删除问题。  骨头移动在我的部分,认为我需要一个 PU。

    总之、感谢您的收看。