请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76972 主题中讨论的其他器件:TIDA-010247
工具与软件:
您好!
我们正在研究与 TIDA-010247类似的堆叠 BMS 设计。
对于如何执行校准、您有什么建议吗?
谢谢
Vadim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们正在研究与 TIDA-010247类似的堆叠 BMS 设计。
对于如何执行校准、您有什么建议吗?
谢谢
Vadim
您好、Vadim、
以下内容 第2.1节校准精度 BQ769x2校准和 OTP 编程指南 或中的 第4.11节电压校准(ADC 测量) 中的说明 应适用于校准。
此致、
Alexis