This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:ADC 分辨率和电流纹波

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468166/bq25713-adc-resolution-and-current-ripple

器件型号:BQ25713

工具与软件:

您好、IT 专家!

我对 ADC 分辨率有疑问。 我一直使用 BQ25713EVM 进行不同的测量、一切都正常、但 ADC 分辨率在 VBAT 仅为8位、ICHG 为7位、VBUS 为8位、IIN_DPM 为7位。 是否有可能具有更高的分辨率(如16位)? 可以使用哪个组件?

我的另一个疑问是 Iripple、您能在 ICHG 电流和电感器中指定 BQ25713EVM 中的最大纹波吗、因为示波器中存在大量噪声、我看不到它。

此致、

Antonio López í a Sanfeliciano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    出于成本性能原因、ADC 遥测被选择为7或8位。 我们有两个独立的引脚 IADP 和 IBAT、它们发出 IIN 和 ICHG 的模拟信号。  

    许多客户利用这两个引脚并使用外部高分辨率 ADC。  

    电感器纹波和 ICHG 纹波可通过功率级设计器等工具进行估算。 它与输入和输出条件有关。 抱歉、如果不知道您的电路参数、我无法为您提供数字。  

    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    此致、

    老虎