This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:与负载开关的 BATSNS 连接

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467751/bq25619e-batsns-connection-with-load-switch

器件型号:BQ25619E
主题中讨论的其他器件:BQ25619

工具与软件:

您好、TI:

您可以在下面找到原理图部分:

我想知道如何连接 BATSNS 引脚。

最好的方法是连接到电池连接器附近和负载开关之后的 B 点、对吧?

但如果负载开关已关闭且 BQ25619没有电源、那么充电器是否可以处理 BATSNS 引脚上的电压(VBAT)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过开尔文连接方式连接 BATSNS 引脚、尽可能靠近电池。 但是、请在禁用负载开关之前禁用充电、在启用充电之前启用负载开关。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了,但我的问题是更多:

     BQ 的 BATSNS=VBAT=3.8V、而 VBAT=VUSB=0V 是否存在任何风险?

      例如、BATSNS 引脚上的漏电流是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     BATSNS 和 VBAT 或 VUSB 之间的 BQ 内部是否有 ESD 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过进一步的思考、是否有理由使用负载开关? 您可以使用 I2C 关闭 BATFET。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、因为 Tshipmode 持续时间(1s)对于我们的应用来说过长。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已进行测试、在 VBAT=VBUS=0V 时在 BATSNS 引脚上施加电压、结果是 VSYS=VBATSNS=4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将 BATSNS 降低至3.8V 和3.9V 会怎么样? BATSNS 线路似乎可以 为 SYS 电压提供基准。 如果您希望 SYS 电压为 MINSYS、请尝试在负载开关之前放置 BATSNS。 但是、在启用充电之前进行充电将对输出电容器进行充电和放电。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望 在关闭(VBUS=VBAT=0V)时 SYS 电压为0V。 然后、BATSNS 必须连接到开关晶体管的漏极。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VBUS 和 VBAT 为0V、则器件将没有电源。 就这项调查而言、反垄断局设在何处并不重要。

    此致、

    Mike Emanuel