This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:TPS54302

Guru**** 2498345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468627/tps54302-tps54302

器件型号:TPS54302

工具与软件:

尊敬的 SR:

我们在设计中使用 TPS54302、 如下所示。 如果电流小于200mA、则可以正常工作、但如果我尝试绘制300 mA、则会烧写 TPS54302。 这张图纸中有什么问题吗? 我需要300mA 的输入24V 直流输出3V3电流。

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来正常。 电感比数据表中的建议值稍大。 但这应该是可以的、不会造成损坏。

    一些可疑点:

    1.您可以检查所用电感的饱和额定电流。 如果使用的电感器具有很小的饱和电流并且电感器会饱和、则 IC 可能会损坏、因为饱和电感器就像一根导线一样直接将 SW 短接至 Vout。

    2.您的 IC 是手工焊接还是用机器装配? 手动焊接可能会导致更大的寄生电容以及更差的连接、从而可能在开关时产生更大的电压应力。

    输入100nF 位置:请确保在 PCB 布局中将100nF 滤波电容器放置在靠近 IC Vin/GND 引脚的位置。

    谢谢!

    Andrew