This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:学习状态未进展超过5

Guru**** 2498345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460538/bq34z100-r2-learned-status-not-progressing-past-5

器件型号:BQ34Z100-R2

工具与软件:

下午好。 我在学习周期中遇到问题、我们卡在 Learned Status 5、在几个放电周期后无法进展到6。

这些 细胞是4S10P LG M50LT 21700 5402. 000 mA  

I 由于电阻器为0.125Ω、因此最大电流为1、000 mA、因为我们要求对该低功耗物联网器件进行高分辨率电流检测。

制动这是步骤:-

e2e.ti.com/.../Learn_2D00_11_2D00_12_2D00_24.gg.csve2e.ti.com/.../7140.Learn-Log-discharge11.5v.log

重新充电后截取的屏幕截图:-

此致

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    请查看这篇关于更新状态无法从0x05转换的常见问题解答帖子。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263623/faq-why-is-the-update-status-register-not-updating-from-5-to-6

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。
    我已经在重新刷新 IC 后重新从头开始、但无法将学习到的状态恢复为0。

    但奇怪的是、学习状态的顺序是奇数的。
    从记忆状态4到5的转换应该发生在充电到充满电(4)和静置2小时之后(5)。

    不过、

    已从满电量电池启动、状态4

    放电到空的放松5小时,然后跳到5 ?
    我如何使用另一种方法执行完全复位并返回状态0和从开始。
    现在我正处于、电池已完全放电、请进行休息、状态5、VOK Clear、Qun Set、REST 已设置。
    从这里去哪里最好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    很遗憾、无法将更新状态恢复为0。 唯一的方法是将固件重新刷写到电量计上。

    您是否可以手动将学习状态改回0x04? 如果是、则执行该操作、然后通过将电池充满电来继续学习周期。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我重新安装了固件、并将  CHANGE Learned Status 设置回0x04、然后重新运行学习周期。

    不幸的是,放电>5小时和休息设置后,我仍然卡在0x05。 我仔细遵循了所有指南并 检查了所有设置。

    我现在不知道问题可能是什么。

    细胞为 LGC:INR21700M50LT (4932mA)。  ChemID=0576.

    e2e.ti.com/.../20_2D00_01_2D00_25.gg.csv

    请查看随附的 GG、看看是否有任何突出的内容。 很遗憾、周期过程超过了100小时、我的 PC 已进入睡眠状态、但未捕获周期日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您将以多大的速率对电池进行放电?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、这是一个50、000 mA 电池、放电@ 1、000 mA、因此为 C/0.02。

    我现已安装了不同的4安培电阻、允许我执行 C/0.25

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    对于学习周期,您需要在 C/5到 C/10之间放电。 因此、您需要在5、000mA 和10、000mA 之间进行放电。

    此致、

    Adrian