This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ4050:如何开始使用 CEDV 监测计?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: GAUGEPARCAL, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468692/faq-bq4050-how-to-get-started-with-cedv-gauges

主题中讨论的其他器件:GAUGEPARCALGPCCEDV

工具与软件:

如何开始使用 CEDV 监测计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生产流程:补偿放电终止电压(CEDV)

    1 -根据应用确定电量计。 电池电量监测选择.

    2- 使用校准电压、电流和温度测量值 bqStudio.  

    3- 配置数据存储器参数、请参阅技术参考手册(TRM)。

      3.1 -在电池循环之前必须配置的关键数据存储器参数。

        3.1-a.  EDV2、EDV1和 EDV0对应于室温下7%、3%和0% SOC。 EDV0对应于电量监测计报告为0%时的截止电压。
     
        3.1-b. 收尾电流。 建议值介于 C/10和 C/20之间、其中 C 表示电池的设计容量。

        3.1-c.  放电电流阈值。 即使不需要该  电压、也建议将该值设置为小于收尾电流

        3.1-d.  充电电流阈值。 该电流应小于收尾电流

        3.1-E.  停止电流。 这决定了电量计的弛豫状态。 该值应小于放电 和充电 电流阈值。
             小于或等于 C/20。

        3.1-f..  设计容量:电池的额定标称容量。

        3.1-g.  设计电压:电池的额定标称电压。

        3.1-h  充电电压:在电池制造商数据表中规定。

        3.1-I. 将 FCC Learned Capacity 设置为 Design Capacity 相同。  

            注释  电量监测计将自动更新 FCC。 但是、必须为*initial*配置映像手动对其进行编程。  

    4 -大多数 TI CEDV 监测计可能提供固定的 EDV 或补偿式 EDV。

      4.1-当应用中的温度不变化时、建议使用固定 EDV。 例如、是否始终在室温下使用该监测计
          然后 可以更轻松地手动设置固定的 EDV 阈值、因为 EDV 点在 OCV 曲线上基本相同。  

        4.1-a. 如何手动计算 EDV 阈值?  
              

    • 您必须从满到空测量 FCC (该电量监测计提供库仑计数、您可以使用该计数、或者您可以对随时间变化的负载电流进行积分)。
      使用寄存器日志创建日志文件。 然后、您可以使用 Excel 或数字等软件对从充满电到的电流进行求和(积分)
      电压降至 EDV0。

    • 获得 FCC 后、您可以计算此日志文件中的实际充电状态、对于日志文件中的每一行、SOC = 100*RM/FCC。

    • 查找 SOC = 7%(=EDV2)的电压和 SOC = 3%(=EDV1)的电压、并将该值与 FCC 一起写入测量仪表。
      为测试禁用 CEDV 选项(EDV 自动补偿)为0。


      4.2-但是、如果应用中将温度作为一个因素、则必须了解 OCV 曲线随温度的变化而变化。
          因此、用户必须使用 补偿 EDV 算法。 该算法根据动态计算 EDV 阈值
          电流消耗量。  

          对于补偿版 EDV、我们仍然建议您首先使固定的 EDV 正常运行。 这意味着监测计的配置基本良好。  

          4.2-a. 有关 CEDV 算法、请参阅 CEDV 数据采集简单指南应用手册。  

          4.2-b. 收集完数据后、使用 GPCCEDV 提交文件的工具。

          4.2-c. 对 返回的7个 CEDV 系数(EMF、C0、R0、T0、R1、TC、 c1)。

          注意: 许多用户会错误地使用与实际负载分布不同的负载来收集数据。 强烈建议您这样做
               为 GPCCEDV 工具收集数据时、用户输入实际的应用负载分布。 这是为了实现最佳的电量监测精度
               开始实验。  请注意、 随着循环运行、容量预测精度会变得更好。

               例如、如果最高应用负载为6A、最低应用负载为1A、则高速率负载为6A、低速率负载为1A。  

                                       

    5. 提取 golden 文件。 这是保存最新设置的好方法。   

    6. 根据实际负载分布评估室温和低温下的精度

      6.1 请等待几个周期以便监测容量估算过程得以恢复并得到改善。 如果几个周期后问题仍然存在、请联系
         TI 电量监测计专家使用  TI E2E 设计支持论坛.  

    7. 在多个装置上对 golden 文件进行编程

    8. 对每个装置执行校准(如果不需要高测量精度、则可以通过 使用 golden 文件校准参数中10个电路板的平均校准值来避免此步骤)

    9. 将设备置于运输模式