This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792 100W 限制

Guru**** 2498345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468623/bq25792-bq25792-100w-limit

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25750

工具与软件:

尊敬的团队:

我想使用具有 USB-C 型连接器的36V (12S)电池设计双向总线/升压转换器(充电器/放电)。 但我要实现该100W (USB P.D 3.0)。 我是否可以使用 Bq25792设置最大功率? 如果您无法建议使用 bq25792或另一个 IC 来设置 IC 或参考设计、您是否还可以进行相关设置?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Korcan:

    BQ25792无法提供最高100W、60W 的输出功率、且最多仅能提供4S。  我建议改用 BQ25750系列。

    此致、

    Jeff