This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:UC384x 系列:变频

Guru**** 2498825 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468579/uc3843a-uc384x-family-variable-frequency

器件型号:UC3843A
主题中讨论的其他器件:TL431

工具与软件:

早上好
是否有介绍"如何在占空比降低时降低 UC384x 系列 PWM 控制器的振荡频率"主题的应用手册或白皮书?
原因:由于空间和成本的原因、我正在在没有 PFC 前置稳压器的情况下确定反激式的尺寸(总要求:VIN = 85-269Vac 47-63Hz;Vout = 30-95Vdc (在由 DAC 输出进行 uC 控制下)、Pout = 10-180W (在负载需求下可变)、Poutmax = 150W (用于散热); 就散热而言、Ioutmax = 1.9A、Ioutmax、avg = 1.6A)、很有意思的是、能够在1:2范围内从最小占空比到最大占空比改变开关频率、从而使感测电流和导通时间即使在非常糟糕的条件下也不会很小(例如:VIN = 269Vac、Pout = 10W)。
感谢您为我提供的信息和参考资料。
大家好
Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们从未听说过有关您的特定要求的文件。

    我似乎理解您的需求是占空比随负载而变化、对吧?

    然后、当占空比从小到大变化时、您希望增加10倍频率、而增加范围为1:2、例如从50kHz 到100kHz (您想要设置的频率变化的实际数字是多少?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试澄清

    我们现在讨论的是隔离型 DCM 反激式、它由85-269Vac 整流线路电压(无 PFC 升压前置稳压器)提供、并具有隔离式输出、同时由光电绝缘体+ TL431并联稳压器提供"标准"电压反馈

    由于负载功率要求和线路输入电压、初级 MOSFET 占空比从几个百分点变为50%:

    工作点 A -对于269Vac 和最小输出功率为几%

    工作点 B -对于85VAC 和最大输出功率、约为50%

    我的想法是:使工作点 A 中的开关频率明显低于工作点 B 中的开关频率(即:50..60kHz 对100kHz、可以先尝试)

    提前感谢您的帮助

    再见

    Marco    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要更改 A 点和 B 点之间的频率、一种方法是更改 RT/CT 引脚上的电阻器值。