This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:与 LT4256的性能比较

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, TPS1685, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468288/tps2491-performance-comparison-against-lt4256

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件: TPS1685LM5069

工具与软件:

您好、热插拔团队:

我正在考虑在 cloud Center 中为 BBU (电池备份单元)使用 TPS2491。
另一方面、同事鼓励 LT4256-1、2。
这两个器件看起来非常相似(外部 FET 驱动)、因此不确定具体的特性。
如果您有性能对比、请与我分享。

此致、
天哪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天哪、

    您的系统对电压和电流有何要求?

    我向您推荐我们的集成式 FET 解决方案、它需要较少的 BOM 且易于设计。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要求为具有200A 保护的48V/80A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天哪、

    感谢您的分享。

    我可以在下面告诉你  

    并行安装4个 TPS1685 (具有可堆叠选项的集成解决方案)

    2.LM5069热插拔控制器(它是比 TPS2491更新一代热插拔控制器)

    请告诉我您的想法

    谢谢  

    Amrit