This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:BQ25306

Guru**** 2498795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468148/bq25306-bq25306

器件型号:BQ25306

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在使用 BQ25306为2节锂离子电池充电、我将其用作独立的充电器。

从数据表中、我发现输入电流称为@3A。  

这是最低要求吗? 我提出这个问题是因为 我们计划将一个微型 USB 连接器用于输入。

它是否对我有效、或者我必须使用 Type-C?

输入将对我有所帮助。

此致、

Dharun S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dharun:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 3A 输入电流是 BQ25306的最大值、而不是最小值。 这在数据表的表8.3中列出。  

    通过 ICHG 引脚上的电阻器连接、您可以将快速充电电流配置为较低的值、这更适合输入电源的额定电流。 RICHG 允许的最大电阻器值为250k Ω、这对应于150mA 范围内的充电电流。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    感谢您的响应。

    是的、我把3A 误解为 最大值。  问题是我们需要2A 的最低充电电流。

    有什么方法可以 使用 USB (我认为不可能)实现这一点。在这种情况下、您可以推荐任何其他 IC、我们需要一个独立的充电器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dharun:

    BQ25306是一款独立的充电器 IC、可支持2A 充电。  如果您的输入适配器类型不支持2A 电流消耗、则您将无法执行2A 充电。  

    此致、

    Garrett