This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:编程选项

Guru**** 2498795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468379/tps6521905-programming-options

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

目前、我们 在设计中使用 TPS6521905、对我们计划使用的芯片组进行编程

TPS65219-GUI  TPS65219图形用户界面

下面是我们主要提出的问题。

1.在对组装在目标板上的 IC 进行编程时、我们只想确保 PMIC 内 LDO 和开关的输出在加载到 NVM 中之前不会启用、直到包含所需电压设置的初始编程为止。 请同时确认

2.对于使用 GUI 进行编程、我们可以使用任何默认的 USB 到 I2C 转换器还是需要任何特定的转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 使用该同一芯片完成的设计后、

    1/在初始编程之前、PMIC 保持关闭状态。

    2/我们使用官方 EVM 来执行编程:TPS6521905-EVM、并将 I2C 输出连接到我们的定制板。 我知道您也可以使用 USB2ANY。 但我不认为 GUI 设计为与随机 USB-I2C 适配器一起使用、因为此类电缆的驱动器没有标准化...