This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821A:VOUT (输出电压精度) 2.

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82821A, TPSM82821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468535/tpsm82821a-vout-output-voltage-accuracy-2

器件型号:TPSM82821A
主题中讨论的其他器件: TPSM82821

工具与软件:

您好!

这是下文"相关问题"的延续。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417684/tlv758p-vout-output-voltage-accuracy/5437952#5437952

"TPSM82821A 输出电压精度(VOUT)所列出的±1%不包括线性调节/负载调节的影响。" 我重新检查了数据表、发现 VOUT (输出电压精度)说明似乎仅在测试条件列中列出了固定输出电压类型的型号、而可调类型的精度似乎不是以%表示法显示的。

问题1。
我找不到任何其他有关 TPSM82821A 可调类型输出精度的说明、但有没有任何有关独立输出精度规格的信息不包括线性调节/负载调节的影响?

问题2:
在数据表"9.2.1.3.1 TPSM82821性能曲线"中、列出了型号 TPSM82821 (支持 PSM 的版本与 A 型不同、但属于可调型)的线性调整率。 我知道这也适用于 TPSM82821A、但这是正确的吗?  此外、在"9.2.1.3.2 TPSM82821A 性能曲线"部分中列出了负载调节图、但没有 A 型模型的线性调节图。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    以下是我的评论:

    • 数据表中未直接指明 TPSM82821A 的输出电压精度。 反馈调节电压(VFB)是规格值。  有关 VFB 和 VOUT 之间的关系、请参阅第9.2.1.2.1节。

           

    • TPSM82821A 和 TPSM82821在较低负载电流下的线路调节可能不同、因为非 A 版本在 PFM 下运行。 如果您告诉我您感兴趣的 VOUT 和负载电流、我可以向您提供 TPSM82821A 的线路调节数据。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。

    我们在多个应用中使用以下规格。
    [1] 3.3V /~μ V 320mA
    [2]~/ 100 μ V 220mA
    [3] 3.3V /~μ V 120mA

    如果您能查看[1]~[3]的线路调节信息、我将不胜感激。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    以下是请求的数据。 Y 轴是 VOUT 与设定值的偏差(例如3.3V、2.5V)、以伏特为单位。 X 轴为 VIN。 不同的曲线对应于不同的负载电流。 我选择了 从28mA 到501mA 的负载电流

    • VOUT = 3.3V

         

    • VOUT = 2.5V

        

    此致、

    Varun