This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:器件未启动/切换

Guru**** 2498595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468279/tps61178-part-not-starting-switching

器件型号:TPS61178

工具与软件:

您好!

我正在使用 TPS61178器件、利用具有电流限制的锂离子电池输入产生12V 输出。 我遇到问题、因为 IC 似乎根本无法开始切换。 我尝试从实验室电源注入3.9V、输出会卡在3.4V。 当我探测 SW 时、它是3.9V 的完整直流信号、VCC 是3.4V 的直流信号。 我还探测了 FREQ/SYNC 和 ILIMIT、它们的电压为0V、而我想我会发现它们与 VCC 的电平相同。

我尝试在输出端放置一个100 Ω 的负载、但输出电压较低(3.2V)。 综上所述、我当时想我在 EN 上犯了一个错误、但数据表显示它为逻辑高电平、并且我的 EN 引脚与 VIN (3.9V)的电平相同。

下面是我的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    请检查 FB 引脚上的电压。 可能它已经过高了。

    如果这样不起作用、请在应用 VIN 时检查启动。 特别是在引脚 EN、VCC、SW、BST、COMP 和 FB 上到底发生了什么。 请使用示波器执行这些启动测量。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    还有一点。 请在启动时也检查示波器的 VIN。 请尝试在示波器屏幕上显示尽可能多的信号。

    此致、
    Brigitte