This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:可调节 IC (10A)短路

Guru**** 2498795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465677/lm61495-q1-adjustable-ic-10a-short

器件型号:LM61495-Q1

工具与软件:

我将施加29.4V (已施加电池电源)、通过可变电阻器提供反馈并产生22V 至24V 之间的输出。 但是、在测试期间、VIN (2、14引脚)、SW (16引脚) 和 GND (1、15PIN)短路、我甚至在查看数据表后也找不到原因。 请告诉我失败的原因。 但是、在测试期间、VIN (2、14引脚)、SW (16引脚) 和 GND (1、15PIN)短路、我甚至在查看数据表后也找不到原因。 请告诉我失败的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我负责硬件开发、我与您联系是因为我在使用 TI 组件评估 PCB 功能的过程中遇到了问题。

    1使用的部件:LM61495QRPHRQ1 (直流/直流开关稳压器)

      1.1所需性能:DC24~29V 输入电源、22V、10A 输出。

       1.2问题

       a:我确认当输入功率约为10V 时、1A 的输出电流性能不存在问题。

        b.如果该电压超过约22V、即使在空载状态下、IC 也会在内部被损坏、并且 VIN 和 SW 引脚会短路。

         B.1我测试了几个部分,但它们是相同的。

    2可能是由于开发错误而导致电路和 PCB 设计错误、但我之所以联系您、是因为调试后这种可能性很小。

    3我也以同样的方式应用 TI 提供的应用程序、但问题是一样的。

    4 如果我遗漏了东西,请告知。




    5我还测试了由 WEBENCHRegistered电源设计器提供的上述电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Min Jae、

    我在这里看到的最大问题是输出电容。 1mF 是一个非常高的输出电容-我建议降低输出电容并检查行为。 由于软启动和补偿位于 IC 内部、因此建议遵守数据表中的建议值。  

    您可以在 WEBENCH 上对该电路进行仿真以衡量性能。  

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    1. PIN 设置是否有任何问题?

    2.我认为应该为复位引脚提供低于20V 的电压、那么您能否更详细地解释此引脚的错误情况:1、2和3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Min Je:

    我已经在办公室里呆了几天了。

    1. PIN 设置是否有任何问题?

    我想您的意思是原理图-正如我提到的-请使用较低的输出电容进行测试。 此外、 在测试时取消安装输出滤波器(超出 VCC_VOUT)。

    2.我认为应该为复位引脚提供低于20V 的电压、那么您能否更详细地解释此引脚的错误情况:1、2和3?

    RESET 是输出引脚。 它提供 输出的状态、该输出是开漏输出、需要上拉至您所需的电压电平。 我看到您没有在任何地方使用引脚分配。  如果您不使用重置功能-您可以将其保留为 NC。

    考虑到您的输出为21-24V -使用100k + 100k 电阻梯的复位引脚的电压为~11 - 12V、因此我想应该不会损坏器件。 在典型用例中-该引脚被上拉至某些标准逻辑电平(例如3.3V/5V)、这些逻辑电平由外部 MCU 读取。 因此、您可以将其连接到 WEBENCH 设计中看到的 Vcc/bias。  

    数据表中的第8.3.6节详细介绍了该引脚的操作。 您可能需要参考一下。  

    谢谢!

    此致、

    Taru