This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:输出电压重新输出

Guru**** 2814625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468518/tps40170-vout-re-output

器件型号:TPS40170

工具与软件:

您好!

我使用的 TPS40170设置更低。

VIN = 48V
VOUT = 24V
UVLO:Von=36V、Voff=26V (UVLO 2MΩ Ω、51kΩ)

在 Vin 和 UVLO 关闭后、TPS40170似乎会重新输出。
这是规范吗?

通道1:输出电压
通道2:SS 引脚
CH3:VIN

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shumpei:

    能否和我们分享一下原理图?  

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taru

    我将把原理图通过电子邮件发送出去。

    您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shumpei:

    我已向您发送连接请求。 我们交谈并连接一下。  

    我将同时关闭该主题。

    谢谢!

    此致、

    Taru