This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:Comp 和 SS 引脚问题

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467854/lm5118-q1-issue-with-comp-and-ss-pin

器件型号:LM5118-Q1

工具与软件:

您好、Stefan、
希望你们做得好。 我正在共享、我所面临的所有波形问题都在比较器和辅助器件上(低输入15V)、输出跳闸/钳位到18V、这是错误的、因为我在设计时是针对23V 输出的、但在较高输入 I-e-Vin = 24V 至30V 的条件下、该行为是可以接受的。
请看一下波形。

等待您的回复。


e2e.ti.com/.../Waveforms-LM5118.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asghar:

    该主题正在继续这一主题的讨论-对吗?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462377/power-management-forum

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stefan、
    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否 访问过波形、它们能帮助我了解 COMP 和 SS 信号的行为为何不符合预期吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asghar:

    是的、我可以访问波形。

    对于最后一页的波形、您还能进行三次其他测量吗:

    -探头 SS 和 FB (而不是 Comp )

    -放大 SS 的下降,例如500ns.

    -在上电期间探测 SS 以查看从0V 到~ 1.3V 的完全斜升。

    注意:您在 SS 上看到的骤降应来自探测设置、仅注入到探头、因为 SS 电容器的充电速度会慢得多。

    此致、

     Stefan