主题中讨论的其他器件:SN1706011、 TPS563201、 TPS562201、TPS562208、 TPS56339、TPS563249
工具与软件:
大家好、团队成员:
客户在其音频产品中使用了 SN1706011、由于 IC 进入 Eco-mode、开关频率约为400kHz。 然后、SW 频率使用 DSP 的时钟(384kHz)拍频、例如会产生16kHz 可闻噪声。
因此我推荐 TPS563208、因为它是 SN1706011 (最初为 TPS563201)的 FCCM 版本。 我有几个问题。
1.开关频率约为500kHz、但数据表显示典型值为580kHz。 为什么会这样?

2.理论上是否平坦? (开关频率与负载电流之间的关系)。 仅提供 TPS562201的图。 我想这是因为 TPS563208是 FCCM
3.请告诉我无源器件是否会影响开关频率
如果需要、我可以发送一个原理图。
此致、
Hayashi