This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66020EVM:如何使用

Guru**** 2814265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS66020EVM, TPS66020, TPS66021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466727/tps66020evm-how-to-use

器件型号:TPS66020EVM
Thread 中讨论的其他器件: TPS66020TPS66021

工具与软件:

我目前正在查看 TPS66020EVM、我有两个问题。 -当我打开电源时、EVM 的 VIN 是5V、但我听说 TPS66020是3.3V。 (数据表中也会提供相关内容。) 5V 电压可以正常吗? -在之前的论坛中,我被告知,即使没有 VIN 它也可以使用 VBUS_LDO,但如果 VIN 不输入,灌电流路径(PPHV)将不会打开。 这是否意味着需要 VIN 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS66020的推荐工作 VIN 范围高达3.6V、但绝对最大值高达6V。 EVM 使用5V VIN 进行简化、因为它直接从 micro-USB 输入获得。 这对于器件来说是可以安全的。 我们将 TPS66020广播为支持3.3V VIN 而将 TPS66021广播为支持5V VIN 的原因是、在只能向 VIN 提供3.3V 电压的系统中、只能满足 TPS66020的最小阈值。 从技术上讲、5V VIN 可用于这两个器件。

    根据下表、在 EN0信号生效之前、EVM 上的 TPS66020不会启用灌电流路径。 由于 EVM 上的跳线引脚仅将 EN0和 EN1连接至 VIN 或 GND、因此灌电流路径控制将取决于 VIN。 这可以在用户系统中更改、以便无需 VIN 即可启用受电路径。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex-San、感谢您的详细解释。 我们解决了这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 我要将它标记为已关闭。