请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5146-Q1 工具与软件:
尊敬的所有人:
无论是否连接了负载、我的设计的反馈引脚(连接在下面)的电压始终只有大约0.3V、而不是0.8V。
是否有其他人遇到过相同的问题、如果是、您采取了哪些措施来缓解该问题?
此致、我要向您致以诚挚的问候、
Stephan

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的所有人:
无论是否连接了负载、我的设计的反馈引脚(连接在下面)的电压始终只有大约0.3V、而不是0.8V。
是否有其他人遇到过相同的问题、如果是、您采取了哪些措施来缓解该问题?
此致、我要向您致以诚挚的问候、
Stephan

Stephan、您好!
原理图模糊。 另外、请 在 https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC 发送有关此设计的完整快速入门文件。
PS:我不建议将 LC 后置滤波器与电压模式控制器配合使用。 此外、没有铝电解输出电容器、因为 ESR 过高、在低温条件下会显著增加、从而使稳定性更复杂。
此致、
TIM
您好、Timothy、感谢您的快速回复和建议、并对我的延迟回复表示抱歉。
您可以在附件中找到快速入门文件和希望更好读取的原理图版本。
谢谢!e2e.ti.com/.../LM5146_2D00_Q1-Quickstart-Tool-r2-_2D00_-24Vin-6Vout-27A-400kHz.xlsme2e.ti.com/.../schematic_2D00_zugeschnitten.pdf