This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:寻求 L200CV 线性稳压器的替代产品

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468246/lm317a-seeking-alternative-to-l200cv-linear-regulator

器件型号:LM317A

工具与软件:

您好、TI 社区:

我正在寻找 STMicroelectronics L200CV 线性稳压器的替代产品、该器件现已停产。 以下是我当前项目的规格:

  • 输入电压:  15V DC
  • 输出电压:  可调节、设置为9.2V DC
  • 最大流耗:  150mA
  • 输出电流限制:  可使用一个电阻器(例如、190mA 限值)轻松配置

有人可以推荐满足这些要求并确保生产率生命周期得到保证的 TI 稳压器吗?

附录:  我已经用基准 LM317A 填写"器件型号"字段、但是此组件不提供电阻器的电流限制、同时支持一次性电压调整。 此外、我不考虑使用降压转换器等开关稳压器。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    请问这款部件可以安装到哪些终端设备?

    此致

    Ishaan