This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:USB PD 配置

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465329/tps25751-usb-pd-configuration

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS25730

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户尝试使用 TPS25751和 TPS25730来设计 USB PD 应用。 因此需要检查它们的配置是否正确。 此外、他们需要将其设计为独立、而不需要 MCU 和 EEPROM。 请检查下面的附件、并告诉我是否正确。

e2e.ti.com/.../USB-PD-Configuration.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我对该建议的设计有一些顾虑:

    1. 当插入 J2和 J3时、如果 J2是电源、J3是电源、则 PPHV 可能具有两个不同的电压。 这将导致许多不同类型的错误行为。
    2. 如果 J3仅提供电源、当 J3连接到功率接收器时、PPHV 将可能会高于5V 的电压(因为未使用 PP5V)、这会导致违反 USB-OVP 规范并在 TPS25751上发生 PD 事件、从而阻止器件工作。  
    3. 如果没有 EEPROM 或 MCU、则无法配置 TPS25751。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    感谢您发送编修。 还有其他想法可满足他们的设计需求吗? 请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我24小时的时间来回复您。 我需要检查哪款器件最适合此设计案例。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    好的、我将等待您的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个暂定的解决方案、但需要该部件的产品专家进行确认。 他将于星期一在我向你们提出解决办法之前、确认我的解决办法。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我已经离开办公室几天了。 我正在等待同事的回应、今天应该给您一个答案。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步挖掘后。 这种类型的实施会构成 USB-USB PD 直通、我们目前不支持。 其中一个原因是执行将不符合 USB。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    感谢您的确认。 我理解您的意见。

    此致、