主题中讨论的其他器件:LMG2100EVM-078、LMG2100EVM-097 、 LMG2100R026
工具与软件:
大家好!
我想知道 LMG2100R044和 LMG2100EVM-078的效率数据。
我的客户通过 LMG2100EVM-078评估 Fsw=300kHz 的效率。
将当前的 Si FET 替换为 LMG2100、预计效率会降低约70%。 但实际上、效率只降低了大约20%。
我通过电子邮件收到了以下数据。
当(Fsw=300kHz、Vin=47.85V、Iin=2.518A、Vout=11.6V、Iout=10A)
效率为96.27%
我的客户的 状况与上述情况相同。
1) 1)以上信息是 LMG2100EVM-097测量的数据。 不是 LMG2100R044 LMG2100EVM-078的 EVM 吗?
2) 2)我计算了效率、结果如下。
PgateD (W) |
Pboot (W) |
导通 (W) |
PSW (W) |
PLMG (W) |
PIOIL (W) |
总计 (W) |
||
2.8E-03 | 0 | 4.46E-01 | 5.78E-01 | 1.03E+00 | 0.57. | 1.60E+00 |
这与您提供的数据不同。 是什么引起了这种差异?
(例如:电感器交流损耗、TTR={Vin/(25 V/ns)}等)
3) 3)您能告诉我们制造商的测量环境吗?
这里是我的客户用于测量的设备。
DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统| Keysight
我想谈谈效率数据的差异。
此致、
Ryusuke