This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168FEVM:LM5168FDDAR

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468473/lm5168fevm-lm5168fddar

器件型号:LM5168FEVM
主题中讨论的其他器件:LM5168

工具与软件:

我注意到有很多高压直流/直流现成模块。 如果我想设计一个高电压模块、输入12V 或24V、输出1500V DC、5mA 或更好的7mA。  

TI 是否提供可实现此设计的解决方案? 或更近的地方? 如果没有、您能否提供开始设计的提示/链接?

此致、

谢谢你

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    您可能需要一个适合此类型规格的高升压反激、这不适合使用 LM5168。

    有关设计思想、请参阅附件中的链接第76页。

    e2e.ti.com/.../Rsheehan-HV-supply.pdf

    David。、