This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:完成平衡后、电芯测量读数不正确

Guru**** 2498815 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468410/bq79616evm-021-after-completing-the-balancing-the-cell-measurement-reading-is-incorrect

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039C

工具与软件:

我在一个系统中使用 BQ79616EVM 作为 BMS、使用 TMS320F280039C 作为微控制器。 我已经创建了一种算法来检测连接到 BMS 的模块中哪个电芯的电压最低、然后只平衡电压比电芯高0.1mV 的电芯以及电压最低的电芯。 到目前为止、情况非常好、我可以正确识别具有最低电压的电池、而只平衡具有0.1mV 阈值的电池。 最后、我阅读日志、其中告诉我哪些电池已完成平衡并与我已平衡的电池相匹配、然后我重复该过程。
我的问题是、当我再次读取电池时、具有最低电压的电池与初始电压相比、电压也会下降大约0.01mV、并且这会在接下来的时间里一直持续、每当我再次读取它时、电压会下降、我在完成平衡后让它运行大约1分钟。 会发生什么情况来导致这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    在 EVM 上、电阻梯开关是闭合还是断开? 是已连接的电源至 Vstack 跳线(将电源连接到电阻梯的跳线)。 如果电阻梯仍连接到电池组、则电池不断消耗电流、从而导致电池电压较小。  

    如果电阻梯断开连接:当您平衡任何电 芯时、CELL#n-1 电压会始终降低吗? 外部数字万用表测量结果中是否也反映了这种电压下降? 如果实际电池的电压下降、那么这似乎是外部电路的物理问题、而不是 IC 的物理问题、因为 IC 只会导通或关断连接两个串联 RCB 的开关。

    此外、您的值是以 mV 还是以 V 为单位? 616无法精确到10uV。

    此致、

    David Ray