This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195RGER

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467418/bq24195-bq24195rger

器件型号:BQ24195

工具与软件:

我们在一个项目中使用 MPN# BQ24195RGER、并执行了热仿真。 我们要求工作温度范围达到65°C 以下。

  • 根据热仿真结果、IC 温度将在环境45°C 处上升至127°C、而根据数据表、当结温超过120°C (可编程)时、热调节会减小充电电流。
  • 我们已对 BQ24195RGER 的 EVM 进行了热测试、IC 在45 °C 环境温度升高至65.8°C。

 

~、在具有 BQ24195RGER IC 的电路板上、EVM 的温度相差 Δ T 62°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能介绍用于 EVM 测试和热仿真的 BQ24195的运行条件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:  

    我们 在设计中使用 BQ24195RGER IC 并执行热仿真。 根据热仿真结果、IC 温度在45°C 环境下上升到127°C。 它似乎位于更高端。  
    为了进行评估、我们已通过将 EVM 板保留在45°C 环境温度下的热处理室中对其进行了热测试。  

    我们通过 EVM 中充电器 IC 顶部的热电偶观察温度、45°C 环境下的最高温度为65.8°C。  

    电池充电时、器件的工作温度要求是0°C 至45°C。  
    根据产品说明书、当结温超过120°C (可编程)时、热调节会减小充电电流、如果温度将是127°C、则充电电流将会减小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、海军

    进行计算和测试:

    1.) 4)输入电压?

    2.) 系统负载?

    3.) 电池充电电压和电流?